结果:找到" 2.4GHz单发芯片",相关内容1000条
  • 寻找单片机开发人员软件硬件
  • 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 机开 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
  • SI24R22.4GHz单发芯片
  • 一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHz 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:42:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗射SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • 2.4GHz超低功耗无线发射与125KHZ接收一体芯片SI24R2H
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHZ接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps/1Mbps/250Kbps三种发射数据速率。Si24R2H内置125KHZ三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GHz发射,发射内容可配置。支持16位或32位曼彻斯特唤醒模式以...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2H SI24R2F SI24R2E 2.4G 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-06-23 18:04:00
  • SI24R1超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片重磅出击
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。同时Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-02-28 11:17:00
  • SI24R1竟然完美与nRF24L01P兼容替换
  • 近期有空找出时间把nRF24L01P的数据手册全部看完了。总的说来,发现一个新一代nRF24L01P与上一代nRF24L01相比寄存器没有太大的变化,但是有几个关于通信管道和ACK的寄存器的配置还是与上一代不同的。另外,个人理解shockburst和enhancedshockburst的区别就在于enhancedshockburst可以在接收机回复ACK时挂上1到32字节的数据包,这样就实现了所谓的“全双工”通信。然而实际探查这项功能发现它的作用其实有限,因为是ACK附加数据包,因此它的传输可靠性无法由射频芯片的校验重发机制保证,只能在接收机软件上做改进,而这有时还不如让接收发送机依照发送次...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 2.4GHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-07 16:59:00
  • SI24R2B是一款单发2.4G的射频芯片技术资料
  • SI24R2PS1.1.pdfSI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-252...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G:RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 16:22:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 机开板 学习机 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • WQX开发板STC15单片机多任务开发板
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 机开 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
  • 2.4Ghz电动自行车防盗系统SOC单芯片:SI24R2F
  • Si24R2F是一颗工作在2.45GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、64次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。Si24R2F采用GFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps和250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4Ghz 校园卡 SOC 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-09 10:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: